Добавление события исключения одной даты в расписание предназначено для того, чтобы сделать исключение для определенного дня в расписании.
На панели оператора на экране Список устройств при помощи кнопки со стрелкой
На экране Устройство нажмите на кнопку со стрелкой Расписания
На экране Расписания нажмите на список, в который требуется добавить событие исключения одной даты.
На экране просмотра расписания нажмите кнопку добавления события
На экране Добавление события расписания нажмите Исключение одной даты .
На экране Добавление исключения одной даты в поле Приоритет при помощи кнопок + и – отредактируйте приоритет события.
Самый высокий приоритет равен 1, а самый низкий — 16.
В поле Год при помощи кнопок + и – выберите определенный год от 2020 до 2100 или нажмите Любой год .
В поле Месяц при помощи кнопок + и – выберите определенный месяц от Января до Декабря или нажмите Нечетные месяцы , Четные месяцы или Любой месяц .
В поле День месяца при помощи кнопок + и – выберите определенный день от 1 до 31 или нажмите Последний день , Нечетные дни , Четные дни или Любой день .
В поле День недели при помощи кнопок + и – выберите определенный день от Пон до Вск или нажмите Любой день .
На заголовке времени начала/окончания и списка значений нажмите кнопку добавления интервала времени и значения
На экране Редактирование события исключения выберите значение события:
В случае аналоговых расписаний, расписаний с несколькими состояниями и нумерованных расписаний: в поле Значение при помощи кнопок + и – задайте значение события.
В случае цифровых расписаний: нажмите Неактивное или Активное («Выкл.» или «Вкл.»).
Выберите тип интервала времени:
Нажмите Весь день , чтобы установить интервал события равный 24 часам.
В полях От и До : при помощи кнопок + и – выберите время начала и окончания.
Нажмите OK .
В событие исключения можно добавить несколько интервалов времени и значений.
На экране Добавление исключения одной даты нажмите OK .
На экране просмотра расписания нажмите Сохранить .