Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP 控制器时,用户可以管理这些设置。
Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。
模拟模式可供用户在不连接 RP 控制器的情况下查看应用程序的功能和好处。
Engage 移动应用程序可经由 BLE(低功耗蓝牙)轻松连接至 RP 控制器。该应用程序与 RP-C (HVAC)、RP-V (VAV) 和 RP 控制器扩展模块(灯控和百叶窗)兼容。
Engage 移动应用程序的舒适度控件可以作为一项服务包含在更高层次、付费企业服务以及其他操作技术 (OT)、信息技术 (IT) 和礼宾服务中。
Engage Enterprise 移动应用程序为商业建筑的使用者提供高价值服务,帮助他们在工作环境中获得更高的满意度和生产力。
服务是可配置的,可以包括室外和室内导航、员工目录、房间预订、访问控制、餐饮、交通、智能停车和其他资源,所有这些都可以通过集成和统一的应用程序体验方便地访问。有关 EcoStruxure Engage Enterprise 的更多信息,请参见 se.com 。
硬件和软件要求 | |
硬件
|
Android 手机
|
Apple iPhone
|
|
操作系统
|
Android 5.0 (Lollipop) 以及更高版本
|
Apple iOS 11 以及更高版本
|
|
兼容性 | |
RP 控制器通信
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
版本 3.1.2 及更高版本
|
连接安全 | |
与 RP 控制器的连接需要一个安全的设备配对 pin 码。客户有责任确保密码得到安全管理。 | |
安装 | |
Engage 移动应用不需要许可即可激活,用户可以免费使用。Engage 移动应用程序的安装需要连接到 Google Play 或 Apple App Store 进行下载。 |