earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: RP-C
功能: 工程, 硬件
产品版本: 3.1
2020/4/14
请点击查看尚未翻译的更新版本

RP-C

arrow1_rotation简介 arrow1_rotationIP 连接和灵活的网络拓朴 arrow1_rotation全系列的控制器型号 arrow1_rotation可自由编程 arrow1_rotation多种 I/O 点组合型号 arrow1_rotation可选盖板 arrow1_rotation无线连接 arrow1_rotation高可靠性 arrow1_rotation提供可连接 SmartX Sensor 的总线 arrow1_rotationEngage 移动应用程序 arrow1_rotation用于连接的房间解决方案的房间总线 arrow1_rotation移动调试应用程序 arrow1_rotation全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持 arrow1_rotation规格 arrow1_rotation端子
 
action_zoom_plus_stroke RP-C
图: RP-C

简介

SmartX IP Controller – RP-C 是室内使用的完全可编程的 IP 型现场控制器,适合多种 HVAC 应用。RP-C既可用作独立的BACnet/IP现场控制器使用,也可作为SmartX AS-P或AS-B服务器或Enterprise Server作为父服务器的EcoStruxure BMS的组成部分使用。RP-C 配有无线芯片,便于移动调试应用程序和用于房间舒适度设置的移动应用程序直接连接到控制器。

RP-C 具有下述特点:

  • 板载双网口交换机

  • 全系列的控制器型号

  • 通用板载 I/O 点组合

  • 可选盖板

  • 无线连接

  • 高可靠性

  • 提供可连接 SmartX Sensor 的总线

  • 用于连接的房间解决方案的房间总线

  • 用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序

  • 移动调试应用程序

  • 全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持,提供高效的工程工具

IP 连接和灵活的网络拓朴

SmartX IP 控制器基于开放协议,可简化互用性、IP 配置和设备管理:

  • IP 寻址

  • BACnet/IP 通讯

  • DHCP,用于轻松地配置网络

SmartX IP 控制器具有双端口以太网交换机,可采用灵活的网络拓朴:

  • 星形

  • 菊花链

  • 快速生成树协议 (RSTP) 环

在星形拓朴中,控制器和 EcoStruxure BMS 服务器各自连接到以太网交换机。可以采用菊花链拓朴将多个控制器连接到一起以减少安装时间和成本。如果您要快速高效地检测和恢复未工作的控制器,可以使用 RSTP 环型拓朴。

全系列的控制器型号

RP-C 有四个不同的型号,提供四个不同的 I/O 点类型组,分别名为 12A、12B、12C 和 16A。RP-C-12A、-12B 和 -12C 型号支持 24 VAC/DC 电源,而 RP-C-16A 型号为 230 VAC 供电。

 
action_zoom_plus_stroke

可自由编程

可自由编程的 RP-C 型号同时支持脚本和功能块编程选择,非常灵活。RP-C 可借助标准控制器应用程序提高效率和标准化。

多种 I/O 点组合型号

RP-C-12A、-12B、-12C 和 -16A 型号提供 12 或 16 I/O 点,包括四个不同的 I/O 点类型组。I/O 点类型的通用组合可匹配众多 HVAC 应用类型。通用输入/输出极其灵活度,既可配置为输入也可配置为输出。

表格: RP-C 型号及对应 I/O 点类型

I/O 点类型

RP-C-12A 型号

RP-C-12B 型号

RP-C-12C 型号

RP-C-16A 型号

通用 I/O

Ub 型

8

8

4

8

固态继电器输出

(MOSFET)

4

-

4

4

继电器输出

A 型

-

3

3

3

高功率继电器输出

C 型

-

1

1

1

表格: 不同 I/O 点类型的配置

配置

通用 I/O

Ub 型

固态继电器输出

(MOSFET)

继电器输出

A 型

高功率继电器输出

C 型

数字输入

-

-

-

计数器输入

-

-

-

监测输入

-

-

-

电压输入

(0 到 10 VDC)

-

-

-

电流输入

(0 到 20 mA)

-

-

-

温度输入

-

-

-

电阻输入

-

-

-

2 线 RTD 温度输入

-

-

-

电压输出

(0 到 10 VDC)

-

-

-

数字输出

-

数字脉冲输出

-

脉宽调制输出

-

三态输出

-

-

三态脉冲输出

-

-

通用输入/输出

通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。

通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。

对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。

通用输入/输出能够支持模拟输出的电压输出类型。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。

固态继电器输出

固态继电器 (SSR) 输出可用于众多应用中,用于开关执行器、继电器、指示器等的 24 VAC 或 24 VDC 外部负荷。SSR 是静音的不会受到继电器触点磨损的不利影响。

继电器输出

继电器输出支持数字 A 型。A 型继电器适用于直接负载应用。

高功率继电器输出

高功率继电器输出属于 C 型。常开 (NO) 触点极其适合不超过 12 A 的开关电阻负荷,例如电热元件。常闭 (NC) 触点可用于不超过 3 A 的开关电感负荷。

可选盖板

所有 RP-C 型号可配备可选的盖板以减少对于螺钉端子和线的触及。

 
action_zoom_plus_stroke 配备可选盖板的 RP-C
图: 配备可选盖板的 RP-C

无线连接

RP-C 是启用了低功耗蓝牙 (BLE) 的产品。您可以使用此无线连接选项将运行 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序或用于房间舒适度设置的 Engage 移动应用程序的智能手机或平板电脑连接到 RP-C。

高可靠性

SmartX IP 控制器支持本地趋势、时间表和报警,当控制器离线或用在独立应用中时,可进行本地操作。

内存和实时时钟的无电池备用电源有助于防止数据丢失,允许断电后能够无缝地快速恢复。

在 WorkStation 中,您可同时更新多个 SmartX IP 控制器的固件,停工时间极短。EcoStruxure BMS 服务器可记录为了支持控制器和传感器的备份、恢复和更换而安装的固件。服务器可托管不同固件版本的控制器。

提供可连接 SmartX Sensor 的总线

SmartX IP 控制器可提供为 SmartX Sensor 系列设计的接口。通过 SmartX Sensor 能够高效地感知房间中的温度、湿度、CO 2 和占用状态。SmartX Sensor 具有不同的传感器类型组合以及各种盖板和用户界面选项,触摸屏、设定点和覆盖按钮以及空白面板。

 
action_zoom_plus_stroke SmartX Sensors
图: SmartX Sensors

传感器总线可为使用标准 Cat 5(或更高等级)网线组成菊花链的最多四个传感器提供电源和通讯信号。控制器可连接的传感器最大数量根据传感器型号以及面板和传感器底座类型的组合而变化:

  • 空白面板:最多四个传感器的任一传感器底座类型组合

  • 3 按钮和触摸屏面板:

    • 最多两个传感器底座,以及 CO 2 选项

    • 最多四个传感器座,无 CO 2 选项

  • SmartX LCD 温度传感器:支持最多四个传感器

传感器总线的最大总长为 61 m (200 ft)。如需了解更多信息,参见 SmartX Sensor 规格表。

Engage 移动应用程序

Engage 移动应用程序可直接通过智能手机控制室内温度、风扇转速、灯光和百叶窗/窗帘。当应用程序连接到 RP-C 控制器时,用户可以管理这些设置。

Engage 移动应用程序是免费的,可从 Google Play 和 Apple App Store 下载。

有关更多信息,请参阅 Engage 规格表。

用于连接的房间解决方案的房间总线

RP-C 提供了一个房间总线,它允许 RP Series 扩展模块和多个传感器连接到控制器,用于运动检测、照度测量和控制灯光及百叶窗。

RP-C 房间总线最多支持六个连接的 RP Series 扩展模块和多个传感器,但有以下限制:

  • 最多两个 DALI 灯光控制模块

  • 最多两个多功能传感器

房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。

有关更多信息,请参见 RP-C-EXT-DALI-M-PD、RP-C-EXT-0-10V-4-PD、RP-C-EXT-BL-4-HV-PD、RP-C-EXT-BL-2-LV-PD 和 RP-C-EXT-MS-BLE 规格表。

移动调试应用程序

eCommission SmartX Controllers 移动应用程序设计用于 SmartX IP 控制器的本地配置、现场部署和调试。该移动应用程序可缩短调试时间,便于灵活地实施项目,最小化网络基础设施的依赖性。

移动应用程序设计用于 Android、Apple (iOS) 和 Microsoft Windows 10 设备。如需了解更多信息,参见 eCommission SmartX Controllers 规格表。

 
action_zoom_plus_stroke eCommission SmartX Controllers 移动应用程序
图: eCommission SmartX Controllers 移动应用程序

使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以连接一台或多台 RP-C。您可以使用控制器内置的蓝牙连接或使用连接到 SmartX Sensor 的 eCommission 蓝牙适配器连接单 RP-C。您可以使用无线接入点或网络交换机连接到本地 IP 网络上的 RP-C 网络。

设备配置

使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以轻松发现一个或多个 IP-IO 模块和 SmartX IP 控制器。您可更改每个控制器的配置,包括 BACnet 和 IP 网络设置、位置以及服务器。为了节省工程时间,您可以保存常用设备设置,并将其再次用于相同型号的控制器。

现场部署和 I/O 检验

eCommission SmartX Controllers 移动应用程序不需要准备 EcoStruxure BMS 服务器或网络基础设施。您可以使用该移动应用程序直接将控制器应用程序下载到本地 SmartX IP 控制器,并部署控制器。该控制器应用程序可利用 Project Configuration Tool 或 WorkStation 离线创建。对于可配置控制器,您可以使用该移动应用程序改变已安装的标准控制器应用程序的行为,例如配置温度设定点。您还可以执行 I/O 检验,以确保控制器的 I/O 点已组态和接线,并正确运行。

全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持

当 RP-C 控制器属于 EcoStruxure BMS 时可完全发挥其作用,有以下优势:

  • WorkStation/WebStation 界面

  • 脚本和功能块编程选项

  • 设备发现

  • 工程效率

  • 预先配置的 HVAC 应用程序

WorkStation/WebStation 界面

无论用户登录到哪台 EcoStruxure BMS 服务器,WorkStation 和 WebStation 都能提供一致的用户体验。用户可登录父 EcoStruxure BMS 服务器以设计、调试、监督和监视 SmartX IP 控制器及其 I/O,以及它连接的 SmartX Sensor。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。

脚本和功能块编程选项

可自由编程的 RP-C 控制器型号同时具有脚本和功能块编程选项。现有程序可在 EcoStruxure BMS 服务器和控制器之间轻松地再次使用。

设备发现

通过 WorkStation 中的增强设备发现功能,您可以轻松地识别 BACnet 网络上的 SmartX IP 控制器,并关联控制器与其服务器。

工程效率

SmartX IP 控制器的工程和维护可利用 EcoStruxure Building Operation 再次使用功能高效地完成。通过这些功能,您可以为整个控制器应用程序创建库项目(自定义类型),其中包括程序和所有必需对象,例如趋势、报警和时间表。自定义类型库中的控制器应用程序可在相同型号的所有控制器之间再次使用。您可以使用控制器应用程序作为基础,创建适用于相似应用的新控制器。然后,您可以编辑该控制器应用程序,更改将自动复制到所有控制器,而每个控制器都保留其本地值。

WorkStation 支持 SmartX IP 控制器在线和离线工程。您可以进行在线配置更改,也可使用数据库模式进行离线更改。在数据库模式中,更改保存到 EcoStruxure Building Operation 数据库,以便于您随后将更改应用于控制器。

通过 Project Configuration Tool,您无需物理硬件即可在场外执行所有工程,最大限度地减少需要用在现场的时间。您可以在将服务器和控制器应用程序现场部署到服务器和控制器之前,虚拟运行 EcoStruxure BMS 服务器并设计 SmartX IP 控制器。更多信息,参见 Project Configuration Tool 相关技术文件。

预先配置的 HVAC 应用程序

为了改善工程效率并标准化工程实践,经全面设计和测试的 HVAC 应用程序位于 bms-applications.schneider-electric.com 供结合 RP-C 使用。该库包含用于不同 RP-C 型号的应用程序和应用程序类型。这些预先配置的 HVAC 应用程序是程序包,含有所有软件程序、图形、报警和文档,诸如功能规格和您的项目所需的 I/O 接线计划。可使用 Windows PC 以及运行 Apple iOS 11.3(或更高版本)和 Android 6.0 Marshmallow(或更高版本)的移动设备上的一般 Web 浏览器访问在线存储库。下载页面提供应用程序选择器以帮助您下载在应用程序类型、执行器类型、风扇控制类型和传感器类型上符合特定房间解决方案需要的应用程序。您可搜索并查看应用程序而不必登录在线存储库。要下载或通过电子邮件发送应用程序,您需要使用 Schneider Electric Exchange 帐户,通过单点登录进行登录或具有有效的订阅。在您进行选择之前,您可查看在应用程序包中包含的所有资产。您可下载或通过电子邮件发送导出文件、图像文件、一些可用的文件或整个程序包。当您从 WorkStation 部署 RP-C 时会使用导出文件,同时在您从 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序(版本 1.4 或更高版本)部署 RP-C 时会使用图像文件。订阅应用程序以在应用程序更新时得到通知。

 
action_zoom_plus_stroke 下载页面应用程序选择器
图: 下载页面应用程序选择器

表格: 物料号

产品

物料号

RP-C-12A-F-24V
SXWRCF12A10001
RP-C-12B-F-24V
SXWRCF12B10001
RP-C-12C-F-24V
SXWRCF12C10001
RP-C-16A-F-230V
SXWRCF16A10002
可选盖板
SXWRPCCOV10001

DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹

每包 25 个

SXWDINEND10001
eCommission Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001

有关网络连接附件的物料号的详细信息,请参阅 有关更多信息,请参阅 “产品选择指南 - EcoStruxure Building”中的“SmartX IP Controller 附件”这一部分 .。

规格

交流输入
RP-C-12A、-12B 和 -12C 型号
标称电压
24 伏交流
工作电压范围
+/-15 %
频率
50/60 赫兹
最大功耗
23 VA
功率输入保护
MOV 抑制和内置保险丝
RP-C-16A 型号
标称电压
230 VAC
工作电压范围
+/-10 %
频率
50/60 赫兹
最大功耗
65 VA
无负载功耗
5 VA
功率输入保护
MOV 抑制和内置保险丝
  
单独的 PTC 热敏电阻仅用作 24 VAC 输出的可重调保险丝
过电压类别
III
污染度
2
直流输入
RP-C-12A、-12B 和 -12C 型号
标称电压
24 ~ 30 伏直流
工作电压范围
23 ~ 33 伏直流
最大功耗
14 W
功率输入保护
MOV 抑制和内置保险丝
AC 输出
RP-C-16A 型号
类型
隔离的输出
标称电压
24 伏交流
频率
和电源的频率相同 (50/60 Hz)
额定输出功率
19 VA
环境
RP-C-12A,-12B 和 -12C 型号
环境温度,操作
0 到 50 °C(32 到 122 °F),正常运行时
  
-40 到 +60 °C(-40 到 +140 °F ),屋顶应用,仅限于水平安装
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
RP-C-16A 型号
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
材质
塑料火焰等级
UL94-5VB
防水保护等级
IP 20
机械性能
尺寸
宽 180 x 高 110 x 深 64 毫米(宽 7.1 x 高 4.3 x 深 2.5 英尺)
 
action_zoom_plus_stroke
重量,RP-C-12A 型号
0.370 kg (0.816 lb)
重量,RP-C-12B 和 -12C 型号
0.390 kg (0.860 lb)
重量,RP-C-16A 型号
0.720 kg (1.587 lb)
重量,可选盖板
0.070 kg (0.154 lb)
安装
DIN 导轨或平面
接线盒
固定
可选盖板
尺寸
宽 180 x 高 164 x 深 64 毫米(宽 7.1 x 高 6.5 x 深 2.5 英尺)
 
action_zoom_plus_stroke
软件兼容性
EcoStruxure Building Operation 软件
版本 3.1 及更高
符合相关管理机构的合规性
RP-C-12A、-12B 和 -12C 型号
辐射
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 A 和 C,B 类
抗扰度
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
无线电
EN 300 328 V2.1.1
安全标准
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US 列入 a
a) RP-C-12A 标记了“能量管理设备”。RP-C-12B 和 -12C 标记了“开放式能源管理设备”。
FCC ID
DVE-RPC24
ISED 认证编号
IC:24775-RPC24
空气处理空间中的防火性能 a
UL 2043
a) RP-C-12A、-12B 和 -12C 型号已获准用于所有应用程序。
RP-C-16A 型号
辐射
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2
抗扰度
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
无线电
EN 300 328 V2.1.1
安全标准
EN 60730-1;EN 60730-2-11;EN 50491-3
能量
eu.bac 认证产品(许可证号 219832);EN 15500
实时时钟
精确,25 °C (77 °F) 时
+/-1 分钟/月
备份时间,25 °C (77 °F) 时
7 天
通讯端口
以太网
双 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
  
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
传感器总线
24 VDC,2 W,RS-485 (RJ45)
传感器总线保护
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
房间总线
24 VDC,3 W,RS-485 (RJ45)
房间总线保护
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
通信
BACnet
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
  
BTL B-AAC(BACnet 高级应用程序控制器) a
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。
无线连接
低功耗蓝牙
通信协议
Bluetooth ® 5.0 低功耗兼容
频率
2.402 至 2.480 GHz
最大输出功率
10 dBm
最大通信距离
视距:100 m (328 ft)
天线
集成天线
可选外部天线的 RF 连接器
SMA 连接器
外部天线(可选)
限于下面所列的批准的天线类型(用于认证的)

制造商

型号(部件号)

增益

类型

阻抗

Linx Technologies

ANT-2.4-WRT-MON-SMA

0.8 dBi

Monopole

50 ohm

CPU
频率
500 MHz
类型
ARM Cortex-A7 单核
内部 SRAM
6 MB
NOR 闪存
32 MB
内存备份
128 kB,FRAM,非易失性
通用输入/输出
通道,RP-C-12A 型号
8 Ub,Ub1 至 Ub8
通道,RP-C-12B 型号
8 Ub,Ub1 至 Ub8
通道,RP-C-12C 型号
4 Ub,Ub1 至 Ub4
通道,RP-C-16A 型号
8 Ub,Ub1 至 Ub8
绝对最大额定值
-0.5 ~ +24 伏直流
交流/直流转换器分辨率
16 位
通用输入/输出保护
每个通用输入/输出上的瞬变电压抑制器
数字输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
150 ms
计数器输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
20 毫秒
最大频率
25 赫兹
监测输入
5 伏电路,1 或 2 个电阻
监视的开关组合
仅串联,仅并联,串联和并联
电阻范围
1 ~ 10 千欧
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 %
电压输入
范围
0 ~ 10 伏直流
精度
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
分辨率
1.0 mV
阻抗
100 千欧
电流输入
范围
0 ~ 20 毫安
精度
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
复数
1 μA
阻抗
47 欧姆
电阻输入
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
10 ~ 60 千欧精度
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
温度输入(热敏电阻)
范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
支持的热敏电阻
Honeywell
20 千欧
第 I 类(连续)
10 千欧
第 II 类 (I/NET)
10 千欧
第 III 类 (Satchwell)
10 千欧
第 IV 类 (FD)
10 千欧
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
线性化 10 千欧
Satchwell D?T
线性化 10 千欧
Johnson Controls
2.2 千欧
Xenta
1.8 千欧
Balco
1 千欧
测量精度
20 千欧
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
  
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
  
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
线性化 10 千欧
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
  
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
1 千欧
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
RTD 温度输入
支持的 RTD
Pt1000、Pt1000、Ni1000 和 LG-Ni1000
Pt1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

SmartX IP Controller 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +70 °C (-58 ~ +158 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

0~50 °C(32~122 °F)

70 ~ 150 °C (158 ~ 302 °F)

+/-0.7 °C (+/-1.3 °F)

-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-1.0 °C (+/-1.8 °F)

Ni1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

SmartX IP Controller 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

LG-Ni1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

SmartX IP Controller 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

-40 °C ~ +60 °C (-40 °F ~ +140 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

RTD 温度布线
最大导线电阻
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
最大导线电容
60 nF
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。
电压输出
范围
0 ~ 10 伏直流
精度
+/-60 毫伏
复数
10 毫伏
最小负载阻值
5 千欧
负载范围
-1 ~ +2 毫安
继电器输出,DO
通道,RP-C-12A 型号
0
通道,RP-C-12B 型号
3,DO1 至 DO3
通道,RP-C-12C 型号
3,DO5 至 DO7
通道,RP-C-16A 型号
3,DO5 至 DO7
触点额定值
导向器负载 (C300)
  
电阻负载:250 VAC/30 VDC, 4 A (cos phi = 1)
  
电感负载:250 VAC/30 VDC, 4 A (cos phi = 0.4)
开关类型
A 型继电器
  
单刀单掷
  
常开
常用
COM1 用于 DO1、DO2 和 DO3(在 RP-C-12B 型号)
  
COM3 用于 DO5、DO6 和 DO7(在 RP-C-12C 和 RP-C-16A 型号)
系统接地隔离
3,000 VAC
循环寿命
至少 100,000 循环
最小脉冲宽度
100 毫秒
高功率继电器输出,DO
通道,RP-C-12A 型号
0
通道,RP-C-12B 型号
1, DO4
通道,RP-C-12C 型号
1, DO8
通道,RP-C-16A 型号
1, DO8
触点额定值
导向器负载 (B300)
  
最小电流:100 mA (5 VDC)
  
常开触点,电阻负载:250 VAC/24 VDC,12 A (cos phi = 1)
  
常闭触点,电感负载:250 VAC/24 VDC,3 A (cos phi = 0.4)
开关类型
C 型继电器
  
单刀双掷
  
常开和常闭
系统接地隔离
5,000 VAC
循环寿命
至少 100,000 循环
最小脉冲宽度
100 毫秒
固态继电器输出,DO
通道,RP-C-12A 型号
4,DO1 至 DO4
通道,RP-C-12B 型号
0
通道,RP-C-12C 型号
4,DO1 至 DO4
通道,RP-C-16A 型号
4,DO1 至 DO4
额定输出
每个输出最大 2 A 负载
  
4 个输出最大 4 A 总负载
AC 电压范围
24 VAC +/-20 %
DC 电压范围
最大 30 VDC
常用
COM1 用于 DO1 和 DO2(在 RP-C-12A、-12C 和 -16A 型号上)
  
COM2 用于 DO3 和 DO4(在 RP-C-12A、-12C 和 -16A 型号上)
当使用 SSR 输出切换 AC 时,公共端子可连接到 0 至 30 VAC。当使用 SSR 输出切换 DC 时,公共端子可连接到 -30 VDC 到 +30 VDC 或地线。
一般电压范围 (AC)
0 至 30 VAC
一般电压范围 (DC)
-30 至 +30 VDC
最小脉冲宽度
100 毫秒
固态继电器输出保护
每个固态继电器 (SSR) 输出两侧的瞬变电压抑制器

端子

如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-12A 型号 (24 VAC/DC)
图: RP-C-12A 型号 (24 VAC/DC)
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-12B 型号 (24 VAC/DC)
图: RP-C-12B 型号 (24 VAC/DC)
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-12C 型号 (24 VAC/DC)
图: RP-C-12C 型号 (24 VAC/DC)
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-16A 型号 (230 VAC)
图: RP-C-16A 型号 (230 VAC)

表格: SmartX 传感器的部件号,传感器底座

产品

物料号

带温度传感器的传感器底座

SXWSBTXXXSXX

带温度和湿度传感器的传感器底座

SXWSBTHXXSXX

带温度和 CO 2 传感器的传感器底座

SXWSBTXCXSXX

带温度、湿度和 CO 2 传感器的传感器底座

SXWSBTHCXSXX

表格: SmartX 传感器的部件号,盖

产品

外壳

物料号

空白盖

中等哑光白

SXWSCBXSELXX

空白盖

优等玻璃白

SXWSCBXSELXW

空白盖

优等玻璃黑

SXWSCBXSELXB

带占用传感器的空白盖

中等哑光白

SXWSCBPSELXX

带占用传感器的空白盖

优等玻璃白

SXWSCBPSELXW

带占用传感器的空白盖

优等玻璃黑

SXWSCBPSELXB

3 按钮盖

中等哑光白

SXWSC3XSELXX

3 按钮盖

优等玻璃白

SXWSC3XSELXW

3 按钮盖

优等玻璃黑

SXWSC3XSELXB

带占用传感器的 3 按钮盖

中等哑光白

SXWSC3PSELXX

带占用传感器的 3 按钮盖

优等玻璃白

SXWSC3PSELXW

带占用传感器的 3 按钮盖

优等玻璃黑

SXWSC3PSELXB

触摸屏显示盖

中等哑光白

SXWSCDXSELXX

Touchscreen display cover

优等玻璃白

SXWSCDXSELXW

触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSCDXSELXB

带占用传感器的触摸屏显示盖

中等哑光白

SXWSCDPSELXX

带占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃白

SXWSCDPSELXW

带占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSCDPSELXB

带灯控制按钮的触摸屏显示盖

优等玻璃白

SXWSC2XSELXW

带灯控制按钮的触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSC2XSELXB

带灯控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃白

SXWSC2PSELXW

带灯控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSC2PSELXB

带灯和百叶窗控制按钮的触摸屏显示盖

优等玻璃白

SXWSC4XSELXW

带灯和百叶窗控制按钮的触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSC4XSELXB

带灯和百叶窗控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃白

SXWSC4PSELXW

带灯和百叶窗控制按钮和占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSC4PSELXB

表格: SmartX 传感器的部件号,组合型号

产品

外壳

物料号

完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖

中等哑光白

SXWSATXXXSLX

完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖

优等玻璃白

SXWSATXXXSLW

完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖

优等玻璃黑

SXWSATXXXSLB

完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号

中等哑光白

SLASXXX

完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号

优等玻璃白

SLAWXXX

完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号

优等玻璃黑

SLABXXX

  1. The SmartX resistive temperature sensor (SLA...) is not designed to be connected to the sensor bus. This sensor is connected to I/O points/terminals on the SmartX IP controller using a two-wire connection.
  • Enterprise Server
  • SmartX AS-P Server
  • SmartX AS-B Server
  • WorkStation
  • WebStation
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • Engage
  • Project Configuration Tool
  • Automated Engineering Tool