A aplicação móvel EcoStruxure Building Engage oferece flexibilidade e comodidade aos ocupantes de edifícios modernos ao permitir-lhes controlar definições de conforto num escritório ou numa sala de conferência através do smartphone.
A aplicação móvel Engage permite controlar a temperatura da zona, a velocidade de ventoinha, iluminação e persianas/cegos diretamente no smartphone. O utilizador pode gerir estas definições quando a aplicação está ligada ao controlador RP.
A aplicação móvel Engage é gratuita e pode ser transferida através das plataformas Google Play e Apple App Store.
Com o modo de simulação, os utilizadores podem verificar as capacidades e as vantagens da aplicação sem estabelecer ligação ao controlador RP.
A aplicação móvel Engage liga-se facilmente ao controlador RP através de BLE (Bluetooth de Baixo Consumo). A aplicação é compatível com módulos de expansão dos controladores RP-C (AVAC), RP-V (VAV) e RP (luzes e persianas).
Os controlos de conforto da aplicação móvel Engage podem ser incluídos como um serviço na modalidade paga Enterprise de nível superior juntamente com outros serviços de tecnologia de operação (OT), tecnologia de informação (IT) e Concierge.
A aplicação móvel Engage Enterprise oferece serviços de elevado valor aos ocupantes de edifícios comerciais que os ajudam a manter-se mais satisfeitos e produtivos no seu ambiente de trabalho.
Os serviços são configuráveis e podem incluir navegação exterior e interior, diretório de colaboradores, reserva de divisões, controlo de acesso, refeições e restauração, transporte, estacionamento inteligente e outros recursos que podem ser comodamente acedidos de forma integrada e unificada na aplicação. Para obter mais informações sobre a aplicação EcoStruxure Engage Enterprise, visite se.com .
Requisitos de hardware e software | |
Hardware
|
Telefones Android
|
iPhones Apple
|
|
Sistemas operacionais
|
Android 5.0 (Lollipop) e mais recentes
|
Apple iOS 11 e mais recentes
|
|
Compatibilidade | |
Comunicação do controlador RP
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
versão 3.1.2 e posterior
|
Segurança de ligação | |
A ligação ao controlador RP requer um código PIN de emparelhamento de dispositivos seguro. É responsabilidade do cliente garantir que o código PIN é gerido de forma segura. | |
Instalação | |
A aplicação móvel Engage não necessita de uma licença de ativação e está disponível para o utilizador sem custos adicionais. A instalação da aplicação móvel Engage requer ligação ao serviço Google Play ou Apple App Store. |