earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica sull'adattatore Bluetooth

Esegui un ripristino in fabbrica sull'adattatore Bluetooth per cancellare il PIN corrente.

Mostra di più
action_close

L'adattatore Bluetooth SpaceLogic ti permette di stabilire un collegamento Bluetooth ai controller MP e RP. Inserisci l'adattatore Bluetooth SpaceLogic nello SpaceLogic Sensor corrispondente per il collegamento al controller. L'adattatore comunica con il controller BACnet/IP sul bus del sensore usando un cavo RS-485. Per maggior informazioni, consulta Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller .

Avviso

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Per maggior informazioni, consulta Panoramica dell'applicazione mobile Commission .

 
action_zoom_plus_stroke Connettività dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic
Figura: Connettività dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic

BLE in dotazione al controller RP

Puoi utilizzare Bluetooth Low Energy (BLE) per collegare entrambi i controller RP e MP. BLE offre la possibilità di mettere in servizio i controller BACnet/IP prima di configurare un'infrastruttura di rete IP e migliora i tempi di messa in servizio e la produttività in loco. Con il controller RP, è possibile eseguire il collegamento utilizzando il BLE integrato o l'adattatore BLE e lo SpaceLogic Sensor. Nei controller MP, la connessione avviene utilizzando l'adattatore BLE dell'applicazione mobile Commission tramite il bus del sensore del controller.

Per maggior informazioni, consulta BLE in dotazione al controller RP .

Collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic

L'adattatore Bluetooth SpaceLogic consente di stabilire una connessione Bluetooth ai modelli di controller SpaceLogic ed EasyLogic. Per connettersi a un dispositivo tramite l'adattatore Bluetooth SpaceLogic, è necessario collegare uno SpaceLogic Sensor al controller.

Per maggior informazioni, consulta Collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Modifica del PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic

Puoi modificare il PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic per le migliori prassi di sicurezza. Il PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic è prodotto con un codice predefinito di 333666 e deve essere modificato in un codice sicuro prima di mettere in servizio il dispositivo.

Per maggior informazioni, consulta Modifica del PIN dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Aggiornamento del firmware dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic

Aggiorna il firmware dell'adattatore SpaceLogic Bluetooth per migliorarne le prestazioni.

Per maggior informazioni, consulta Aggiornamento del firmware dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic

Esegui un ripristino in fabbrica sull'adattatore Bluetooth SpaceLogic per cancellare il PIN corrente.

Per maggior informazioni, consulta Esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica sull'adattatore Bluetooth .

Funzionalità LED dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic

La luce LED dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic visualizza sequenze diverse per indicare le varie funzionalità.

Per maggior informazioni, consulta Funzionalità LED Bluetooth .

Per eseguire un ripristino in fabbrica sull'adattatore Bluetooth
  1. Collega l'adattatore Bluetooth allo SpaceLogic Sensor.

  2. Premi e tieni premuto il pulsante LED per 25 secondi.

L'adattatore Bluetooth è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Il PIN è stato reimpostato a 333666. Il tuo dispositivo mobile o il computer portatile Windows 10 dovrà essere ricollegato all'adattatore Bluetooth e dovrai inserire il PIN di fabbrica prima di collegare l'adattatore.

  • Adattatore Bluetooth SpaceLogic