earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Configurar um gráfico de período ao longo de período

O utilizador configura um gráfico de período ao longo de período para poder comparar registos de tendências ao longo de diferentes períodos de tempo.

Mostrar mais
action_close

Os widgets de dashboard são pequenas aplicações dentro de um dashboard. Os widgets de dashboard são os componentes principais de um dashboard e apresentam informações gráficas sobre o seu sistema.

É possível criar um ou mais widgets de dashboard num dashboard. Apenas é possível criar widgets de dashboard num dashboard em WebStation.

Prontos a utilizar

Todos os widgets de dashboard estão prontos a ser utilizados. Apenas é necessário adicionar o registo de tendências ou variável que pretende apresentar no widget de dashboard. Todos os widgets de dashboard possuem uma predefinição de cor e variados componentes de esquema, que é possível configurar conforme as necessidades. Por exemplo, é possível adicionar legendas ao próprio widget ou aos eixos X e Y no diagrama ou utilizar cores diferentes para valores ou intervalos de valores diferentes num medidor.

Espaço vazio

O espaço vazio não é um widget de dashboard mas antes uma forma de criar espaços vazios entre widgets de dashboard. Os espaços vazios são utilizados ao criar o esquema de um dashboard.

Mapa térmico

Um mapa térmico é uma representação gráfica de dados em que os valores contidos numa matriz são representados como cores.

Para mais informações, consulte Mapa térmico .

Medidor de registo

Um medidor de registo apresenta valores de registo de tendências num medidor.

Para mais informações, consulte Medidor de registo .

Gráfico circular de registo

Um gráfico circular de registo é um gráfico circular dividido em fatias para ilustrar proporções de registos de tendências.

Para mais informações, consulte Gráfico circular de registo .

Valor de registo

Um valor de registo apresenta um ou mais valores de registo de tendências como valores numéricos.

Para mais informações, consulte Valor de registo .

Gráfico de período

Um gráfico de período é utilizado para comparar registos de tendências ao longo de vários períodos de tempo.

Para mais informações, consulte Gráfico de período .

Gráfico de período ao longo de período

Um gráfico de período é utilizado para comparar registos de tendências ao longo de vários períodos de tempo.

Para mais informações, consulte Gráfico de período ao longo de período .

Medidor de pontos

Utiliza-se um medidor de pontos para apresentar graficamente um valor atual num medidor.

Para mais informações, consulte Medidor de pontos .

Gráfico circular de pontos

Um gráfico circular de pontos é um gráfico circular dividido em fatias para ilustrar proporções de valores.

Para mais informações, consulte Gráfico circular de pontos .

Valor de ponto

Utiliza-se um valor de ponto para apresentar o valor atual de uma ou mais variáveis como um valor numérico.

Para mais informações, consulte Valor de ponto .

Gráfico XY

Utiliza-se um gráfico XY, também designado gráfico de dispersão, para apresentar valores para dois registos de tendências.

Para mais informações, consulte Gráfico XY .

Procurar

Utilize Procurar para navegar para um gráfico ou uma hiperligação que pretenda adicionar a um dashboard.

Gráficos

É possível adicionar gráficos a um dashboard.

Para mais informações, consulte Gráficos em dashboards .

Hiperligações

Também é possível adicionar hiperligações a um dashboard. Para apresentar o conteúdo de uma hiperligação, é necessário ativar a incorporação de conteúdo externo em WebStation.

Para mais informações, consulte Configuring Security in WebStation using WorkStation .

Para configurar um gráfico de período ao longo de período
  1. Clique em Configurar ou clique no botão Definições

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Clique em Adicionar .

  3. Selecione os registos de tendências e clique em Selecionar .

  4. Na caixa Tipo de gráfico , selecione a forma de apresentação do registo de tendências.

  5. Na caixa Método de cálculo , selecione um método de cálculo para o gráfico de tendências.

  6. Na caixa Cor , introduza uma cor para o registo de tendências.

  7. Selecione a posição do eixo Y.

  8. Na lista Dados em falta , selecione o modo de tratamento de dados em falta no gráfico.

  9. Na caixa Período , selecione um período.

  10. Na caixa Legenda , escreva uma legenda.

  11. Na caixa Ligação da legenda , introduza uma ligação para um objeto que seja relevante para o gráfico de período ao longo de período.

  12. Na caixa Mostrar legenda , selecione Verdadeiro para apresentar o nome e a cor do registo de tendências no gráfico de período ao longo de período.

  13. Na caixa Mostrar período , selecione Verdadeiro para apresentar o período como uma legenda.

  14. Em Empilhar série , selecione Verdadeiro para empilhar as barras da série.

  15. Na caixa Mínimo do eixo Y , introduza o valor mínimo do eixo Y esquerdo.

  16. Na caixa Máximo do eixo Y , introduza o valor máximo do eixo Y esquerdo.

  17. Na caixa Decimais , selecione o número de casas decimais.

  18. Clique em OK .

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Gráfico de período ao longo de período
  • Propriedades do gráfico de período ao longo de período – Caixa de diálogo
  • Adicionar um widget a um dashboard