Aplikacja mobilna Engage do rozwiązania EcoStruxure Building zapewnia elastyczność i wygodę użytkownikom współczesnych budynków, umożliwiając im sterowanie ustawieniami komfortu w biurze lub sali konferencyjnej za pomocą smartfona.
Aplikacja mobilna Engage umożliwia sterowanie bezpośrednio za pomocą smartfona temperaturą w pomieszczeniu, prędkością wentylatorów, oświetleniem i roletami/zasłonami. Użytkownik może zarządzać tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem RP.
Aplikacja mobilna Engage jest bezpłatna i dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store.
Użytkownicy mogą korzystać z trybu symulacji, aby poznać funkcje i zalety instalacji bez połączenia ze sterownikiem RP.
Aplikacja mobilna Engage łatwo łączy się ze sterownikiem RP przy użyciu standardu BLE (Bluetooth Low Energy). Aplikacja jest zgodna z modułami rozszerzeń RP-C (HVAC) oraz RP (VAV) i RP (oświetlenie i rolety).
Elementy sterowania komfortem aplikacji mobilnej Engage mogą być uwzględnione jako usługa w ramach płatnej oferty wyższego poziomu Enterprise wraz z innymi usługami OT, IT oraz Concierge.
Aplikacja mobilna Engage Enterprise zapewnia użytkownikom budynków komercyjnych wartościowe usługi zwiększające zadowolenie i produktywność w środowisku pracy.
Usługi można konfigurować oraz mogą one obejmować nawigację na zewnątrz i wewnątrz budynku, wykaz pracowników, rezerwację pokoi, kontrolę dostępu, posiłki i catering, transport, inteligentne parkowanie oraz inne zasoby. Dostęp do wszystkich tych funkcji uzyskuje się wygodnie przy użyciu zintegrowanego i ujednoliconego interfejsu aplikacji. Więcej informacji o rozwiązaniu EcoStruxure Engage Enterprise można uzyskać na stronie se.com .
Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania | |
Sprzęt
|
Telefony z systemem Android
|
Urządzenia Apple iPhone
|
|
Systemy operacyjne
|
Android 5.0 (Lollipop) i nowszy
|
Apple iOS 11 i nowszy
|
|
Zgodność | |
Komunikacja ze sterownikiem RP
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
wersja 3.1.2 i późniejsze
|
Bezpieczeństwo połączenia | |
Połączenie ze sterownikiem RP wymaga bezpiecznego kodu PIN do parowania urządzeń. Za zapewnienie bezpiecznego zarządzania kodem PIN odpowiada klient. | |
Instalacja | |
Do aktywacji aplikacji mobilnej Engage nie jest wymagana licencja, a aplikacja jest dostępna dla użytkownika bezpłatnie. Do instalacji aplikacji mobilnej Engage wymagane jest połączenie ze sklepem Google Play lub Apple App Store w celu pobrania pliku. |